结果:找到"钣金加工 不锈钢加工 表面处理 工艺",相关内容1000条
- 铝合金氧化效果排名
- 不同系列铝合金做阳极氧化有什么区别呢?我们都知道阳极氧化真正的反应是和铝发生的,即通过铝的反应,在铝的表面生成氧化膜。那么其他金属为什么要在纯铝中添加其他金属呢?目的是为了提高整个产品材料的性能,比如强度、刚性、硬度以及日常需要的一些特性。如果添加其他金属进入纯铝中,反而会降低铝合金阳极氧化的效果,也就是说,其他金属成分含量越高,整体产品的阳极氧化效果越差。在工业里,给适合阳极氧化的金属进行一个排名的话,排位如下所示:一、1系铝合金(“纯铝”)因为它的纯铝含量在99%以上,做出来的氧化铝效果最佳。在光亮阳极氧化时,经过光亮化处理和阳极氧化后,铝的纯度愈高,则保持表面的光镜面反射性愈好,即“失...
- 所属专栏: CNC&钣金 标签: 铝合金 氧化 机械加工 钣金加工 CNC 表面处理 发帖人:嘉立创黎工 发帖时间:2024-05-24 09:58:00
- 钣金折弯工艺有哪些?原来钣金件的折弯能做那么多事
- 关注我们始于PCB,不止于PCB。嘉立创致力于提供电子/机械领域全产业链一站式服务。请关注嘉立创旗下cnc、钣金、复模加工业务:
- 所属专栏: CNC&钣金 标签: 机械加工 钣金 折弯 加工工艺 发帖人:嘉立创黎工 发帖时间:2024-05-20 13:40:00
- 钣金产品设计及工艺设计
- 在钣金产品设计及工艺设计中,钣金是一种针对金属薄板的一种综合冷加工工艺,广泛应用于机械设备的研发制造,涉及产品众多。包括自助终端、机柜、机箱、机房、配电柜、CNC机床等。对于钣金产品设计而言,设计师能否在设计中熟练运用钣金工艺,直接关系到产品生产制造的难易程度乃至成败。钣金工艺是一个复杂的过程,涉及多方面的内容,包括钣金构建方式、钣金冲孔及切口的设计、凹槽及冲孔、造型的印贴、模具和冲孔、折弯等。钣金材质能否科学合理地运用于产品的生产制造,钣金工艺的熟练程度起到很大的作用。钣金工艺熟练度越高,越容易实现产品的生产制造。在钣金产品设计中,设计师需要对产品的材质及其所适用的处理工艺进行深入的了解,...
- 所属专栏: CNC&钣金 标签: 机械加工 钣金加工 钣金设计 工艺 产品设计 发帖人:嘉立创黎工 发帖时间:2024-05-15 11:19:00
- 怎么去除不锈钢划痕?
- 现在我们不少家庭用品都是不锈钢制品,特别是厨房用品。不锈钢制品美观大方,但是如果不注意使不锈钢用品有了刮痕怎么办呢?使用湿润的布或海绵,将清洁剂涂抹在划痕上,并沿与金属细纹理相同的方向剧烈摩擦。通过每隔一段时间用湿海绵冲洗清洁剂来检查您的进度,以查看划痕是否消失。如果这种技术消除了划痕,可以涂上一层不锈钢抛光剂或橄榄油。如果没有去掉,请转下一步。在软毛牙刷上涂抹一层牙膏。再次沿金属中的颗粒方向擦拭。用湿布或海绵擦拭牙膏,检查进度。如果没有,继续刷,根据需要添加更多牙膏。如果已成功去除划痕,请彻底清洁该区域并使用不锈钢抛光剂或橄榄油完成。如果没有去掉,请转下一步。用超细的砂纸打磨它。这可能需要...
- 所属专栏: CNC&钣金 标签: 机械加工 钣金 不锈钢 划痕 发帖人:嘉立创黎工 发帖时间:2024-05-08 18:11:00
- 不锈钢为什么也会带磁?
- 不锈钢为什么也会带磁?人们常以为磁铁吸附不锈钢材,验证其优劣和真伪,不吸无磁,认为是好的,货真价实;吸者有磁性,则认为是冒牌假货。其实,这是一种极其片面的、不切实的错误的辨别方法。不锈钢的种类繁多,常温下按组织结构可分为几类:1.奥氏体型:如201、202、301、304、316等;2.马氏体或铁素体型:如430、420、410等;奥氏体型是无磁或弱磁性,马氏体或铁素体是有磁性的。通常用作装饰管板的不锈钢多数是奥氏体型的304材质,一般来讲是无磁或弱磁的,但因冶炼造成化学成分波动或加工状态不同也可能出现磁性,但这不能认为是冒牌或不合格,这是什么原因呢?上面提到奥氏体是无磁或弱磁性,而马氏体或...
- 所属专栏: CNC&钣金 标签: 机械加工 加工材料 不锈钢 发帖人:嘉立创黎工 发帖时间:2024-04-22 15:06:00
- 为什么不锈钢会生锈?怎样做才能防止生锈?
- 不锈钢为什么也生锈?当不锈钢管表面出现褐色锈斑(点)的时候,人们大感惊奇:认为“不锈钢是不生锈的,生锈就不是不锈钢了,可能是钢质出现了问题”。其实,这是对不锈钢缺乏了解的一种片面的错误看法。不锈钢在一定的条件下也会生锈的。不锈钢具有抵抗大气氧化的能力---即不锈性,同时也具有在含酸、碱、盐的介质中乃腐蚀的能力---即耐蚀性。但其抗腐蚀能力的大小是随其钢质本身化学组成、加互状态、使用条件及环境介质类型而改变的。如304钢管,在干燥清洁的大气中,有绝对优良的抗锈蚀能力,但将它移到海滨地区,在含有大量盐份的海雾中,很快就会生锈了;而316钢管则表现良好。因此,不是任何一种不锈钢,在任何环境下都能耐...
- 所属专栏: CNC&钣金 标签: 机械加工 加工材料 不锈钢 不锈钢生锈 发帖人:嘉立创黎工 发帖时间:2024-04-22 15:02:00
- 不锈钢焊斑形成原因及预防措施
- 不锈钢焊斑是在焊接过程中经常出现的一种现象,其形成与多个因素紧密相关。理解焊斑的成因以及采取有效的预防措施,对于保证焊接质量和提升产品美观度具有重要意义。一、不锈钢焊斑的形成原因焊接电流和电压:焊接电流和电压的大小直接影响熔池的大小和形态,从而决定焊缝的形成和焊斑的形态。电流电压过大,可能会导致焊接区域的金属材料过度熔化,进而在冷却过程中形成较大的焊斑。焊接速度:焊接速度也是影响焊斑大小的重要因素。焊接速度越快,熔池的形成时间就越短,冷却速度也相对较快,因此焊斑通常会较小。反之,焊接速度过慢则可能使焊斑增大。焊接材料:焊接材料的化学成分和熔点对焊斑的形成具有显著影响。如果焊接材料与不锈钢母材...
- 所属专栏: CNC&钣金 标签: 钣金加工 焊接 焊斑 不锈钢加工 发帖人:嘉立创黎工 发帖时间:2024-04-17 10:08:00
- 不锈钢有哪些表面处理工艺?
- 不锈钢作为一种高性能的合金材料,因其出色的耐腐蚀性和优良的机械性能而被广泛应用于各种行业和领域。为了进一步提升不锈钢的性能和美观度,表面处理工艺成为了不可或缺的一环。本文将详细介绍不锈钢表面处理的多种工艺方法,以便读者能够更全面地了解并选择适合自己的处理方案。一、机械处理抛光:通过机械或化学方法,使不锈钢表面达到镜面般的光洁度。抛光可以提升不锈钢的美观性,并减少表面微小的不平。常见的有震动研磨,滚动研磨,磁力抛光等。喷砂:利用高速喷射的砂粒冲击不锈钢表面,使其获得一定的粗糙度,增加表面的附着力,同时达到美化外观的效果。二、化学处理钝化:通过化学方法在不锈钢表面形成一层致密的氧化膜,提高其耐腐...
- 所属专栏: CNC&钣金 标签: 钣金加工 不锈钢加工 表面处理 工艺 发帖人:嘉立创黎工 发帖时间:2024-04-17 09:49:00
- 【知识科普】不看不知道,原来钣金加工工艺这么丰富!
- 这几年随着中国的工业化迅猛发展,钣金加工技术也被带动发展起来,其所加工出来的工件,也充斥着我们的周围,为我们的生活提供着便利。我在知乎看到一个关于“什么是汽车钣金”的提问,其中一个最有趣通俗的高赞回答是:机修是内科,钣金是骨骼,喷漆是皮肤科。当然钣金不止是当骨骼的用途,但足以深刻形象地说明了钣金的重要性,因此钣金的加工工艺尤为重要。钣金加工是嘉立创CNC主要的业务之一,本文将介绍常见钣金加工工艺流程:01下料激光切割机或冲床根据编程文件加工材料,工件经过LASER切割或数控冲床冲裁,激光切割可以进行各种形状切割,但冲床在批量加工中占有优势。02折弯根据折弯图的标注尺寸,利用折弯机将工件折弯成...
- 所属专栏: CNC&钣金 标签: 钣金加工 钣金工艺 钣金 加工工艺 激光切割 折弯 焊接 发帖人:嘉立创黎工 发帖时间:2024-03-19 15:19:00
- 【知识科普】表面加工工艺——真空镀
- 本文主要介绍真空镀工艺的原理方法、优缺点、注意事项以及应用领域。真空镀的原理和方法:真空镀是一种物理气相沉积(PVD)技术,指的是在真空条件下,利用蒸发、溅射、离子等方式,在塑料、金属或其他材料的表面沉积一层金属或非金属薄膜。真空镀可以改善被镀物的外观、性能和功能,例如提高光泽、硬度、耐磨性、耐腐蚀性、导电性、反射性等。真空镀还可以制造出各种颜色和效果,如金色、银色、彩色、镜面等。真空镀的常用方法有真空蒸发镀、真空溅射镀和真空离子镀,它们各有特点和适用范围。真空镀的设备和成本:真空镀需要专门的设备和技术,如真空泵、电源、靶材、底漆、面漆等。真空镀设备成本高,运行维护费用高,需要专业的操作人员...
- 所属专栏: CNC&钣金 标签: 表面处理 机械加工 真空镀 加工工艺 发帖人:嘉立创黎工 发帖时间:2024-03-18 17:16:00
返回